This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:FB 电路保护

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1646994/bq25751-fb-circuit-protection

器件型号: BQ25751

由于 24V 电池和充电器之间的距离较长、我们需要考虑接线故障。 蓄电池电源接线将与连接到 FB 引脚 12 顶部电阻器的蓄电池电压连接分离。 蓄电池电源接线将始终连接。 在充电过程中、如果与 R-TOP FB 电阻器的连接被机械切断、电池充电电压会发生什么情况? (FB 顶部电阻处于开路状态,已断开)控制器将处于什么状态? 当控制器处于吸附充电状态时、如果导线断开会发生什么情况? 控制器将处于什么状态? 当控制器处于浮动充电状态时、如果导线断开会发生什么情况?  

连接到 FB 的顶部电阻器上的接地短路会发生什么情况?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    在充电过程中机械切断与 R-TOP FB 电阻器的连接时、电池充电电压会发生什么情况? (FB 顶部电阻处于开路状态,已断开)控制器将处于什么状态? 当控制器处于吸附充电状态时、如果导线断开会发生什么情况? 控制器将处于什么状态? 当控制器处于浮动充电状态时、如果导线断开会发生什么情况?  [/报价]

    这对电池来说是非常危险的。 充电调节电压几乎将是无限的、无论状态如何、BQ25751 都将尝试保持电池充电。 如果可以断开 VFB、我建议并联使用可以禁用充电的电池监测器。  

    在连接到 FB 的顶部电阻器上发生接地短路的扫描中会发生什么情况?

    这应该将充电调节电压设置为 0x00 中设置的任何值(默认值 1.535V、如果电池大于此值、它应该停止为电池充电并报告 batovp。

    此致、

    基督教

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。