This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4810-Q1:栅极驱动器恒定输出电流

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1647138/tps4810-q1-gate-driver-constant-output-current

器件型号: TPS4810-Q1

您好的团队、

客户需要在栅极和源极之间添加电阻器:

image.png

G1 / G2 上不会影响器件功能的最大恒定输出电流是多少?

BR、

新余市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、新余:  

    G-S 电阻器必须大于 500k Ω、以避免出现过大的漏电流。  

    谢谢、  

    Sarah