This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87350Q5D:完全符合 RoHS 标准

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87330Q3D, CSD87350Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1646913/csd87350q5d-fully-rohs-compliant

器件型号: CSD87350Q5D
《Thread 中讨论的其他器件: CSD87330Q3D

您好的团队、

我的客户正在寻找 CSD87350Q5D 和 CSD87330Q3D 具有类似规格的 P2P 和非 P2P 替代产品、这些产品必须完全符合 RoHS 标准、而不要求 7 (a) 豁免。 您能提供一些建议吗? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您在客户处促销 TI FET。 不幸的是、如果没有豁免 7(a)、我们便没有合适的替代品。 这些器件使用引线焊料进行芯片连接、这是最可靠且最具成本效益的器件。 TI 没有替代的无铅芯片贴装焊料、也没有计划更改这些器件的材料成分。 如对原始问题的答复中所述、您包括:

    德州仪器获悉豁免 7 (a) 的最早到期日期为 2026 年 12 月。 如果此日期未延长、则 TI FET 产品线无替代器件。 与许多 MOSFET 制造商一样、TI 也使用 Pb 进行无铅裸片焊接。 PB 用于将芯片连接到引线框上、因为它可实现最具成本效益、最可靠和最优电气性能。 以下是指向其他信息的一些链接。

    https://www.ti.com/support-quality/faqs/environmental-information-faqs.html

    https://www.ti.com/lit/ml/szzq077g/szzq077g.pdf

    以下是我同事的意见:

    • 以下器件可享受 7 (a) 豁免。  欧盟通知未说明其将在 2026 年 12 月到期时停止豁免。  目前的通知草案建议、非次豁免措辞的最早截止日期为 2026 年 12 月(目前格式): RoHS 豁免 7(a)-目前格式: “高熔化温度型焊料中的铅(即含重量 85%或更多铅的铅基合金)“和次豁免版本的最早截止日期为 2027 年 12 月。
    • 建议的子豁免表的建议到期日期为 2027 年 12 月。  建议的次级豁免备选方案示例如下:

    用于以下应用(豁免范围 24 中的除外)时、高熔化温度型焊料中的铅(即含 85%或更多铅的铅基合金):

      • i) 用于在半导体组件中连接裸片或其他元件以及裸片的内部互连、稳态电流或瞬态/脉冲电流为 0.1A 或大于 10A、阻断电压超过 10V、或者裸片边缘尺寸大于 0.3mm x 0.3mm
      • II) 对于电气和电子元件中芯片连接的整体(即内部和外部)连接、如果固化/烧结裸片连接材料的导热性>35W/(m*K)且固化/烧结裸片连接材料的导热性>4.7ms/m 且熔化温度必须高于 260°C
      • iii) 在制造元件的一级焊点(内部或整体连接-指内部和外部)中、以便随后用二级焊料将电子元件安装到组件(即模块或子电路板或基板或点对点焊接)上时不会回流第一级焊料。 此项目不包括模具连接应用和密封密封
      • IV) 在二级焊点中、用于将组件连接到印刷电路板或引线框:1. 将焊球用于连接陶瓷球栅阵列 (BGA) 2. 用于高温塑料超模压成型 (> 220°C)
      • V) 作为密封材料介于:1. 陶瓷封装或插头和金属外壳、2. 元件终端和内部子部分
      • VI)、用于在白炽反射灯中的灯部件之间建立电气连接、用于红外加热或高强度放电灯或烤箱灯
      • VII) 适用于峰值工作温度超过 200°C 的音频传感器
    • 半导体行业没有适用于 RoHS 豁免 7 (a) 的备选 PbFree 解决方案、因此欧盟必须将豁免延长到 2027 年 12 月以后、通常将延长 5 年。
    • 由于几个财团反对将这种做法分为次豁免、我们希望欧盟不会要求这样做。  但是、万一欧盟仍然坚持保留子豁免草案、TI 产品将适合子豁免 (i);因此、如果需要、可以将其归类为 7 (a)-I
      • 用于以下应用(豁免范围 24 中的除外)时、高熔化温度型焊料中的铅(即含 85%或更多铅的铅基合金):
      • i) 用于在半导体组件中连接裸片或其他元件以及裸片的内部互连、稳态电流或瞬态/脉冲电流为 0.1A 或大于 10A、阻断电压超过 10V、或者裸片边缘尺寸大于 0.3mm x 0.3mm

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    非常感谢您提供这么多有用的信息!

    此致、
    Sam Ting