This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:输出电容问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1648245/lm5123-q1-output-cap-issue

器件型号: LM5123-Q1

尊敬的团队:  

我们计划在我们的设计中使用 LM5123QRGRRQ1。 我们的要求是在 6A 下生成 5V 输入和 12V 输出。我们尝试了为此配置生成 WEBENCH 设计、并注意到、对于 4A 输出、建议的输出电容器值大于 560 µF、而对于 6A 输出、仅显示 1mF。 您能否解释一下建议的电容值在这两种配置之间发生如此显著变化的原因?。

 

12V @4A:

image.png

 

12V@6A。

image.png

 

12V、6A 配置需要使用的实际 COUT 值是多少? 您还可以为上述配置推荐任何替代器件、不带 外部 FET。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praven、

    感谢您使用 E2E。
    由于公众假期、预计下周中旬会有答案。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praven、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    对于更高的负载、webench 建议使用更大的输出电容来保持相同的负载瞬态过冲水平。
    如果您设计中没有强负载瞬态或能够承受输出端的较大电压过冲/下冲、则也可以接受较小的输出电容。
    有关 Cout 计算的更多详细信息、我建议同时查看我们的快速入门计算器工具:
    https://www.ti.com/tool/LM5123-Q1-DESIGNCALC

    如果您对具有内部 MOSFET 的转换器感兴趣、我建议使用 LMG5126 器件。

    此致、
    Niklas