This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34210-Q1:检测电阻器放置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01182, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1646413/bq34210-q1-sense-resistor-placement

器件型号: BQ34210-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-01182BQ27220

你(们)好

我正在设计一个电池充电电路、其中包括电量监测计 (BQ34210)、电池保护器和电池充电器。

根据数据表、可以通过两种方式排列感测电阻:

image.png

在简化原理图中 BAT-连接到 Rsense。

image.png
在图 5 中、BAT+连接至 SRN。

我理解、对于这两种情况、连接与电池与 Rsense 串联相同。

但是、参考设计 TIDA-01182 并非如此。
PCB_PCB Project_Assembly 发行版  
image.png

可以看到、BAT+连接到 SRP。

下面是我的原理图。
image.png

我的原理图与上面的参考设计类似。  

请他人说明 Rsense 的连接。 它通过哪种方式连接是否重要?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件。

    *由于 e2e 队列中存在大量问题、回复可能会延迟

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan。

    感谢您的更新。  

    我期待着作出澄清。

    此致、
    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA 设计不正确。 数据表和 EVM 用户指南具有正确的连接。

    您的设计需要交换 SRN 和 SRP。

    关于它是否重要:如果检测电阻的极性不正确、您始终可以更改 CC_GAIN 参数的符号、因此如果进行了交换、这不是严重错误。 但为了保持一致性、我们设置了 CC_GAIN、这会导致放电方向出现负电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dominik。

    感谢您的答复。

    Rsense 的连接方式实际上是重要的吗? 我查看了 BQ27220 等其他电量监测计的数据表、我看到 Rsense 的连接与上述参考设计类似。




    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于实际的测量仪表。 我们的所有(正确)配套资料都显示了标准极性、它在 CC 增益值为正时产生负电流。

    CC 增益可在您的配置中更改、因此如果极性反转、这不是一个大问题、但不建议这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢多米尼克!  


    我认为、这是电池保护器、充电器和电量监测计连接在一起时的正确配置。 您能否证实这一点?
    *我参考了此参考设计...PMP5722RevH

    您的设计需要交换 SRN 和 SRP。

    我在之前的原理图中将电池保护器的接地端短路。

    再次感谢!