Other Parts Discussed in Thread: TPS54824
器件型号: TPS54120
主题中讨论的其他器件: TPS54824、 TPS54122
我基于贵公司的参考设计设计设计了两级电源、其中使用了一个 TPS54824 和多个 TPS54122 器件。 TPS54824 将 12V 直流输入降至 5.6V、然后在下游级并联多个 TPS54122 器件以生成 2V、1.8V 和其他电源轨。 原理图如图 1-4 所示。
整个电路使用 STM32 为开关稳压器提供外部时钟信号和为 LDO 提供使能信号。 但是、上电后、电路会短路。 所有器件都使用 STM32 提供的外部时钟、具有 0–3.3V 振幅和 1MHz 频率。 测量后、我发现 TPS54122 的 PH 引脚被击穿并短接至地。
您能否告知可能的原因? 这可能是由于外部时钟使用不当或上电序列问题导致的?