Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
零件号: UCC28950
尊敬的 Anil:
感谢您的支持。
这是上一个线程的延续。
我之所以重新发布帖子、是因为我由于 E2E 网站上的一个错误而无法回复。
我希望客户就 UCC28950 问题提供更多反馈。
客户尚未能够识别可闻噪音的确切来源。
但是、他们怀疑噪音可能来自以下部件之一:
- 主变压器:电感约 640 μ H
- 次级侧输出电感器:电感约为 400uH
关于添加到同步线路的 RC 元件、客户提到、根据到目前为止的评估结果、最初报告的值似乎几乎是实现高达 20A 的稳定运行所需的最小值
当前值如下所示:
- 主侧、靠近 SYNC 引脚:220 欧姆串联电阻
- 从器件侧、靠近 SYNC 引脚:220 Ω+ 220 pF
客户还有一个问题。
向 SYNC 线路添加 RC 滤波器时、是否足以 VDD 在 SYNC/SYNC VCC 上升之前或在软启动电容器开始充电之前确认向从器件侧施加了 SYNC 信号?
我们的理解是、从避免启动期间出现硬启动的角度来看、在从侧 UCC28950 开始工作之前、必须先施加稳定的同步信号。
不过、我们还认为、仅进行这种启动时间检查可能不够。
在正常运行期间、还应确认 RC 滤波器不会向 SYNC 信号引入过多的延迟或相位误差、并且信号电平、脉冲宽度、上升/下降时间和波形质量在从器件 SYNC 引脚上是可以接受的。
您能否确认这一理解是否正确?
另外、如果需要检查任何其他要点、请告知我们。
此致、
Conor