This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:第 2 部分:使用 SYNC 引脚连接时并行运行期间的不稳定

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1650108/ucc28950-part2-instability-during-parallel-operation-with-sync-pin-connection

零件号: UCC28950

尊敬的 Anil:

感谢您的支持。

这是上一个线程的延续。
我之所以重新发布帖子、是因为我由于 E2E 网站上的一个错误而无法回复。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1649272/ucc28950-instability-during-parallel-operation-with-sync-pin-connection

我希望客户就 UCC28950 问题提供更多反馈。

客户尚未能够识别可闻噪音的确切来源。
但是、他们怀疑噪音可能来自以下部件之一:

  • 主变压器:电感约 640 μ H
  • 次级侧输出电感器:电感约为 400uH

关于添加到同步线路的 RC 元件、客户提到、根据到目前为止的评估结果、最初报告的值似乎几乎是实现高达 20A 的稳定运行所需的最小值

当前值如下所示:

  • 主侧、靠近 SYNC 引脚:220 欧姆串联电阻
  • 从器件侧、靠近 SYNC 引脚:220 Ω+ 220 pF

客户还有一个问题。

向 SYNC 线路添加 RC 滤波器时、是否足以 VDD 在 SYNC/SYNC VCC 上升之前或在软启动电容器开始充电之前确认向从器件侧施加了 SYNC 信号?

我们的理解是、从避免启动期间出现硬启动的角度来看、在从侧 UCC28950 开始工作之前、必须先施加稳定的同步信号。

不过、我们还认为、仅进行这种启动时间检查可能不够。
在正常运行期间、还应确认 RC 滤波器不会向 SYNC 信号引入过多的延迟或相位误差、并且信号电平、脉冲宽度、上升/下降时间和波形质量在从器件 SYNC 引脚上是可以接受的。

您能否确认这一理解是否正确?
另外、如果需要检查任何其他要点、请告知我们。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    已收到您的查询。 我将离开办公室直到 5 月 31 日。 我回到办公室后会回复您。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    再次、非常抱歉您的响应出现延迟。

    我们的理解是、从避免启动期间出现硬启动的角度来看、在从侧 UCC28950 开始运行之前、必须先应用稳定的同步信号。

    是的、您的理解完全正确。

    但是、我们还认为、仅此启动时间检查可能是不够的。
    在正常运行期间、还应确认 RC 滤波器不会向 SYNC 信号引入过多的延迟或相位误差、并且信号电平、脉冲宽度、上升/下降时间和波形质量在从 SYNC 引脚上是可以接受的。[/报价]

    是的、正确。 我忘了提及所有这些要点。 我建议使用外部同步信号发生器的原因是您可以在两条路径中添加相同的延迟、从而消除延迟或相移中的不匹配问题。  

    此致、

    Anil