This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS1663 未启动

Guru**** 2927260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1653335/tps1663-tps1663-not-starting-up

器件型号: TPS1663

DW35_efuse.png


我们在其中一个 电路中使用 TPS16630RGER 电子保险丝为其他次级供电。 附件是原理图的快照。  连接到它的负载是次级负载(直流/直流转换器、MCU LDO,比较器等)和一个有源恒流阱、从电子保险丝总共消耗 3A 电流。 在上电期间、我听到受监测的电压轨试图上升、但最终失败、然后重复这个周期。  
为调试所做的更改:  
  1. 禁用慢速斜升:删除了 C312
  2. 添加了启动延迟:将 R320 更改为 132kR、向 COM 添加了另一个串联的 132kR。 在 nSHDN 到 COM 之间添加了一个 2.2uF 电容。  
问题:器件进入热调节状态但仍然无法启动。  
黄色表示 Vin
蓝色是 Vout
洋红色为 Iout




VOUT 在 1.25 秒内保持平坦状态、之后器件进入关断模式。  
您在本文中有何建议、或者热调节可能成为瓶颈吗?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它似乎是热关断。

    几个后续问题:

    1) 在没有下游负载的情况下、器件是否正常上电? 如果您尚未测试、能否在没有下游负载的情况下进行测试?

    2) 为什么在电子保险丝完全通电后不能打开负载?

    3) 可以在减小输出电容后进行测试吗? 这可能会有所改善。

    谢谢、

    Hemanth.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth

    1) 可以、没有负载、按预期工作。  
    2) 这可能是下一步。 想在更改 PCB 之前了解其他选项。  
    3) 是的,我会尝试。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jugal:

    请尝试,保持我发布.

    谢谢、

    Hemanth