This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:原理图审阅

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1653869/tps2663-schematic-review

器件型号: TPS2663

您好支持团队:

我们使用 TPS2663 设计一种输入保护电路、满足以下要求:反极性保护、UVLO < 4.5V、OVP > 5.7V、电流限制< 2A、VIN 范围 5V–28V、大约 280ms 上电延迟。

我们想确认两点:

  1. 当 VIN 意外连接到 28V 时、UVLO 引脚电压约为 7.5V、OVP 引脚电压约为 5.9V。 OVP 电压似乎超过 5.5V 的绝对最大额定值。 这会损坏 IC 吗? 如果是、您能否推荐一个合适的解决方案、这样电路仅在 4.5V 至 5.7V 的电压范围内工作、同时仍安全地承受 28V 输入故障?
  2. 我们使用 NMOS 将 SHDN 拉至 GND、并使用 1µF 电容器从 SHDN 拉至 GND、以创建上电延迟。 NMOS 关断后、电容器由内部 SHDN 上拉电阻充电至约 2.7V、并且 OUT 在 SHDN 达到启用阈值时导通。 这种方法是否可以接受? 1µF 是否适用于大约 280ms 延迟?

我们期待您的反馈和建议。

此致、

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    添加钳位将解决绝对最大电压超过电压的问题。

    我没有明白 1uF 如何帮助生成 280ms 延迟、您能在此处解释吗?

    请勿将 FLT 引脚上拉电压连接到 VIN(标记为一个错误的勾号)、并且仅连接标有正确标签的票证。

    谢谢、

    Hemanth.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth、

    1. 谢谢你。 我计划使用 3.3V 齐纳二极管来钳制 OVP 引脚、 这种做法是否合理?
    2. 我 MΩ 过 SHDN 引脚有一个连接到 2.7V 的内部 1M Ω 上拉电阻 (Vs)。 当 SHDN 引脚电压达到 2V (Vc) 时、IC 开始运行。 根据以下公式:

    T =-R×C×ln (1 - Vc / Vs)

    电压达到 2V 所需的时间约为 1.35s。抱歉、先前提供的时序值不正确、为 280ms、我深表歉意。

    1. 感谢您的推荐。 我们将修改电路、使 FLT 引脚上拉至+5VIN。

    谢谢、此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Le:

    1) 确保所选的钳位二极管钳位电压应小于 OVP 引脚的绝对最大值

    2) 了解计算方式、如果将来可能避免任何不必要的问题、请在 EVM 上进行评估。

    谢谢、

    Hemanth