Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS2663
您好支持团队:
我们使用 TPS2663 设计一种输入保护电路、满足以下要求:反极性保护、UVLO < 4.5V、OVP > 5.7V、电流限制< 2A、VIN 范围 5V–28V、大约 280ms 上电延迟。
我们想确认两点:
- 当 VIN 意外连接到 28V 时、UVLO 引脚电压约为 7.5V、OVP 引脚电压约为 5.9V。 OVP 电压似乎超过 5.5V 的绝对最大额定值。 这会损坏 IC 吗? 如果是、您能否推荐一个合适的解决方案、这样电路仅在 4.5V 至 5.7V 的电压范围内工作、同时仍安全地承受 28V 输入故障?
- 我们使用 NMOS 将 SHDN 拉至 GND、并使用 1µF 电容器从 SHDN 拉至 GND、以创建上电延迟。 NMOS 关断后、电容器由内部 SHDN 上拉电阻充电至约 2.7V、并且 OUT 在 SHDN 达到启用阈值时导通。 这种方法是否可以接受? 1µF 是否适用于大约 280ms 延迟?
我们期待您的反馈和建议。
此致、