This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF80:非磁性封装

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: REF80, REF54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1652333/ref80-non-magnetic-package

器件型号: REF80
主题: REF54 中讨论的其他器件

你(们)好

我们是一家磁力计生产商、希望在我们的新磁力计设计中使用 ref80。

因此,ref80 的磁性(铁磁性部分)存在问题。

对于我们的旧设计、我们使用了作为模具的 ltz1000、并将其粘在我们自己的包装中。

 

我们已经分析了 ref80。

它将金属盖从 ADR 上缝合成有问题的部件。

现在我的问题:

使用其他盖子材料(最受欢迎的方法)是否可以获得 ADR。

或者我们是否可以获得无盖子或作为一个芯片的 ADR ?

 

请随时提出任何问题和建议

你好

Nicolas Rott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    感谢您分享详细信息。 目前、我们仅发布了采用 20 引脚陶瓷 LCCC 封装的 REF80、其中包括您所描述的金属盖。

    我们的塑料封装最佳选择 是 REF54

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jackson

    REF54 没有选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何 购买 裸片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我们因此不出售裸片在这个时候。

    谢谢、

    杰克逊