Other Parts Discussed in Thread: REF80, REF54
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: REF80
主题: REF54 中讨论的其他器件
你(们)好
我们是一家磁力计生产商、希望在我们的新磁力计设计中使用 ref80。
因此,ref80 的磁性(铁磁性部分)存在问题。
对于我们的旧设计、我们使用了作为模具的 ltz1000、并将其粘在我们自己的包装中。
我们已经分析了 ref80。
它将金属盖从 ADR 上缝合成有问题的部件。
现在我的问题:
使用其他盖子材料(最受欢迎的方法)是否可以获得 ADR。
或者我们是否可以获得无盖子或作为一个芯片的 ADR ?
请随时提出任何问题和建议
你好
Nicolas Rott