Other Parts Discussed in Thread: TPS54540, TPS54540EVM-558
器件型号: TPS54540
您好 TI
我们在反相降压配置中使用 TPS54540。 我们拥有自动化的测试系统、可以分析直流/直流转换器的开关波形、以验证其功能是否正常。 但在 50 个器件中的一个器件上、我们使用 TPS54540 的反相降压转换器以一种非常不稳定的方式运行。 无论负载如何、80mA 与 1A。
我们还在同相降压中使用该器件、而不会出现任何问题。
如果更换了 IC、一切都正常。
到目前为止、我已经尝试过以下方法:
- 补偿更改为 C2072=100p;R1119=10k;C2074=3u3 ->无变化(使用 SWIFTINV-CALC-REVE .xls)
- 在引脚 7 到引脚 2 之间添加了 10uF 去耦->无变化
- 将 D84 替换为 PDS560 以实现更低的电容->无变化
- 移动 C2077 .. C2080、使它们使用相同的 GND 作为输入去耦->没有变化
- 所有与外部同步相关的组件均已移除、仅保留 R1118 和 R1122 ->无更改

这是一个很难解决的错误,将感谢帮助 :-)
BR Thomas