“线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
我的客户现在正在考虑使用 TLV76015DBZR,他希望 使用 TLV76015的“输出电压与输入电压”图。
TLV760数据表第7页中只有3.3V 和5V 输出的图形。
如果 TLV76015有其他图表,请提供。 (数据表中的图形几乎用于5V 输出)
https://www.tij.co.jp/lit/ds/symlink/tlv760.pdf#page=7
谢谢。
此致,
乔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我的客户现在正在考虑使用 TLV76015DBZR,他希望 使用 TLV76015的“输出电压与输入电压”图。
TLV760数据表第7页中只有3.3V 和5V 输出的图形。
如果 TLV76015有其他图表,请提供。 (数据表中的图形几乎用于5V 输出)
https://www.tij.co.jp/lit/ds/symlink/tlv760.pdf#page=7
谢谢。
此致,
乔
您好,凯尔,
感谢你的答复。
客户认为答案 是抽象的。 客户希望使用以下数据来采用 TLV76015。
请帮助您关注?
1.您能帮助测量1mA 和100mA 输出的 TLV76015的“输出电压与输入电压”图吗? 一个样本就够了。
2.对于其他特征图形,您已经说过“大多数性能规格随 Vout 变化不大”。 客户希望了解图表在不同 Vout 之间的精确程度如何相似。
您能否帮助测量 TLV76015的任何一个特性图,并与数据表中提供的 TLV76050进行比较?
[引用 userid="45061" url="~/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1066485/tlv760-output-voltage-v-input-voltage-graph-for-tlv76015/3946815#3946815"],因为大多数性能规格没有太大变化[引用/引用]谢谢。
此致,
乔
大家好,Jo,我不知道我们有这种电压版本。 我已将此分配给我们的一名应用工程师,以查看他们是否可以获得此 Vout 与 Vin 数据。
至于第二个问题,Vout 可能对 IQ 产生小影响,因为使用了略有不同的反馈电阻器来设置 Vout,有时您还会看到压降,PSRR 和噪声的轻微变化。 但是,这些规格将满足数据表规格,并且由于单位间(与过程相关)的正常变化,可能会有更多的差异。
Kyle Van Renterghem
LDO 应用程序管理器
您好,凯尔,
感谢你的答复。
对于第一次请求,感谢您的支持,并期待 Vout 与 Vin 数据。
对于第二个请求,我知道 Vout 对 IQ 影响很小,但我不确定它与该请求有何关系。
客户想知道5V 输出版本和15V 输出版本的特性图有多相似。
如果 5V 输出和15V 输出之间的特性图几乎相同,客户将参考5V 输出的5V 输出图以了解15V 输出。
因此,您可以帮助测量,例如,使用01uF 陶瓷喷嘴测量15V 输出电压的 PSRR (与数据表13的条件相同),并将其与5V 输出电压进行比较?
谢谢。
此致,
乔
你好,Jo,
很抱歉耽误你的时间。 以下是数据。
此致,
尼克
尼克您好,
谢谢!
我看到,5Vout 和15Vout 设备之间的 PSRR 图形略有不同,特别是在1kHz 以下。
而5Vout 设备在 VIN=300mVpp 上使用正弦波纹,而15Vout 设备则使用60mVpp,这是否会导致 PSRR 图形的差异?
很抱歉,您是否可以在相同条件下同时为5V 输出和15V 输出设备获取波形,并在同一个图形上添加两个波形,以便我们可以比较两者之间的差异?
谢谢。
此致,
乔
你好,Jo,
我已经收集了 VOUT = 5V 的数据,而 VOUT = 15V 的数据也是如此。 对于这一新测量,我改进了设置寄生虫,PSRR 图解更平滑。 在电子表格图解中,我包括了测试设置规范(与数据表规范相同)。
e2e.ti.com/.../TLV760_5F00_PSRR.zip
此致,
尼克