This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:"输出电压与输入电压"TLV76015的图形

Guru**** 2502855 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066485/tlv760-output-voltage-vs-input-voltage-graph-for-tlv76015

部件号:TLV760
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队  

我的客户现在正在考虑使用 TLV76015DBZR,他希望 使用 TLV76015的“输出电压与输入电压”图。

TLV760数据表第7页中只有3.3V 和5V 输出的图形。  

如果  TLV76015有其他图表,请提供。 (数据表中的图形几乎用于5V 输出)

https://www.tij.co.jp/lit/ds/symlink/tlv760.pdf#page=7

谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jo,  

    我们不会收集每个可用输出电压版本的数据,因为大多数性能规格随 Vout 的变化不大,所以我没有 Vout=1.5V 的特定曲线。 但是,我可以很好地估计,当你扫下 VIN 时,Vout 的行为会如何。  

    一旦 LDO 进入压降,曲线将保持不变,因为它由 Pass-FET 的 RDSon 设置。 请参阅下面我在其中添加了 Vout =1.5V 条件的曲线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,凯尔,  

    感谢你的答复。  

    很抱歉,TLV76015 是一款15V 输出设备。

    因此,客户要求提供 15V 输出电压的“输出电压与输入电压”图。 请确认。 谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,  

    很抱歉造成混淆,但行为相同设备将保持 Vout=15V,直到 Vin 接近16V,然后输出将以数据表图中所示的相同速率下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,凯尔,  

    感谢你的答复。  

    客户认为答案 是抽象的。 客户希望使用以下数据来采用 TLV76015。

    请帮助您关注?

    1.您能帮助测量1mA 和100mA 输出的 TLV76015的“输出电压与输入电压”图吗? 一个样本就够了。  

    2.对于其他特征图形,您已经说过“大多数性能规格随 Vout 变化不大”。 客户希望了解图表在不同 Vout 之间的精确程度如何相似。  

    您能否帮助测量 TLV76015的任何一个特性图,并与数据表中提供的 TLV76050进行比较?  

    [引用 userid="45061" url="~/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1066485/tlv760-output-voltage-v-input-voltage-graph-for-tlv76015/3946815#3946815"],因为大多数性能规格没有太大变化[引用/引用]

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Jo,我不知道我们有这种电压版本。 我已将此分配给我们的一名应用工程师,以查看他们是否可以获得此 Vout 与 Vin 数据。  

    至于第二个问题,Vout 可能对 IQ 产生小影响,因为使用了略有不同的反馈电阻器来设置 Vout,有时您还会看到压降,PSRR 和噪声的轻微变化。 但是,这些规格将满足数据表规格,并且由于单位间(与过程相关)的正常变化,可能会有更多的差异。  

    Kyle Van Renterghem

    LDO 应用程序管理器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,凯尔,

    感谢你的答复。  

    对于第一次请求,感谢您的支持,并期待 Vout 与 Vin 数据。

    对于第二个请求,我知道 Vout 对 IQ 影响很小,但我不确定它与该请求有何关系。  

    客户想知道5V 输出版本和15V 输出版本的特性图有多相似。  

    如果 5V 输出和15V 输出之间的特性图几乎相同,客户将参考5V 输出的5V 输出图以了解15V 输出。  

    因此,您可以帮助测量,例如,使用01uF 陶瓷喷嘴测量15V 输出电压的 PSRR (与数据表13的条件相同),并将其与5V 输出电压进行比较?  

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung,

    我会处理这个问题。 请给我3-5个工作日。

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    我直到今天才知道这一点,我也没有意识到我们没有15V 版本的库存,所以我订购了一些。 他们将在3-5个工作日内来到这里。 收到部件后,我会尽快收集数据。 对此造成的不便,我们深表歉意。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    感谢您的更新。 请允许我确认,您将收集以下数据,对吗?

    1mA  和100mA 输出的 TLV76015的“输出电压与输入电压”图

    2. 具有0.1 uF 陶瓷喷嘴的15V 输出电压的 PSRR (与数据表的图13相同),并将其与5V 输出电压进行比较

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    是的,我将收集这些数据。 我还没有配件,但应该在下周初的时候来。 收到这些信息后,我将开始处理这些问题。

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,  

    很抱歉,这方面是否有任何更新? 谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    我对此表示歉意;我还没有收到这些部件,但我的办公桌上确实有这些部件。 我今天就要开始获取数据,明天可能要完成。 然后我会把它发送给你。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    很抱歉耽误你的时间。 以下是数据。

    e2e.ti.com/.../TLV760.zip

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,  

    非常感谢他们的帮助!  

    15Vout 型 PSRR 测量的以下条件是什么?  

    cout =  

    Vout =

    ILOAD=

    VIN =上的正弦波纹波形

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    我使用了与数据表 PSRR 图相同的设置,但15V 输出除外:

    cout = 0.1uF

    Vout = 15V

    ILOAD= 1mA

    VIN = 60mVpp 上的正弦波

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,  

    谢谢!  

    我看到,5Vout 和15Vout 设备之间的 PSRR 图形略有不同,特别是在1kHz 以下。  

    而5Vout 设备在  VIN=300mVpp 上使用正弦波纹,而15Vout 设备则使用60mVpp,这是否会导致 PSRR 图形的差异?  

    很抱歉,您是否可以在相同条件下同时为5V 输出和15V 输出设备获取波形,并在同一个图形上添加两个波形,以便我们可以比较两者之间的差异?  

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    我不确定波纹大小是否会有所不同,但我知道使用更高的 VOUT 会降低频率较低的 PSRR,因此 PSRR 低于1kHz 并不奇怪。 我可以收集更多数据,但我将不会在星期一之前回到办公室,因此我必须等到那时。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    感谢您的支持! 期待再次听到您的声音。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    我已经收集了 VOUT = 5V 的数据,而 VOUT = 15V 的数据也是如此。 对于这一新测量,我改进了设置寄生虫,PSRR 图解更平滑。 在电子表格图解中,我包括了测试设置规范(与数据表规范相同)。  

    e2e.ti.com/.../TLV760_5F00_PSRR.zip

    此致,

    尼克