This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ766920:电池监控

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ24312, BQ24080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066413/bq76920-battery-monitoring

部件号:BQ76920
“线程”中讨论的其它部件: BQ24312bq24080

您好,

是否可能不将每个电池单元连接到 BQ76920等蓄电池监测 IC,而只连接到 LiPO 的+和-,并且仍然会获得过压,欠压,放电过流和放电短路?
我使用的是3芯锂聚合物电池,因此不需要平衡充电,供应商也不包括精子电池电线。 但是,我希望充电和放电安全。

您是否仍建议使用 BQ 等 IC 或其他 IC。

此致,

吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吕克,

    BQ76920要求至少连接三个单元才能工作。 它测量单个单元电压以确定 OV,UV,并使用感应电阻器来确定 OCD 和 SCD。 因此,OV/UV 不起作用。 我不建议您执行此配置。  

    如果您不需要监控/细胞平衡功能,我建议您在 此处查看我们的保护器:https://www.ti.com/power-management/battery-management/protectors/overview.html 

    这是我们的电池保护器目录。 我建议您购买一个可以连接各电池的电池。

    对此造成的不便,我深表歉意。  

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    感谢你的建议。

    我当时在研究蓄电池保护装置,特别是前端,否则,这些保护装置需要单独的单元格信息。

    因此,在我们的案例中,我们将使用一个3单元的 LiPO 11.1[V]。 我需要在交流适配器和电池之间安装电池保护器和充电器 IC?

    例如,BQ24312与 bq24080串联并在我的系统之后。 充电器 IC 是否必需?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吕克,

    您可能并不需要充电器 IC,尽管这些 IC 旨在保护设备免遭充电。 在 BQ24312中,三个11 V 电池的电压范围可能会立即触发任何过电压保护阈值,并且可能永远不会获得任何欠电压保护。

    请参阅他们的数据表电气特性。

    我建议您使用可连接的单个单元格。 保护每个单独的细胞更安全。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    我仍在寻找一款可保护我的3芯 LiPO 但不需要平衡的充电器 IC。

    我需要一个具有可调输出的 IC 来为 Lipo 充电(3芯,因此最大电压可达12,5[V])过压保护和可调或静态输出欠压保护(大约9[V])。 我发现 bq2431x 系列,但这些系列具有4.32的过压保护,这对 三节电池来说当然太低。

    此外,输入输出电流保护也很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吕克,

    您需要充电器 IC 或保护器吗? 充电器由不同的团队处理。

    如果谈论保护装置。 我们没有您需要的阈值的保护器。

    您需要一个能够测量每个单独电池电压的保护器。 因此,我仍然建议您找到一个电池组,用于测量单独的电池。

    对此造成的不便,我深表歉意。  

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    我发现 bq2417x 现在已经阅读过,它符合我为电池充电的规格。

    对于电池组和系统之间的保护,您会提出什么建议。  电子保险丝,带有欠压/过压锁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吕克,

    遗憾的是,我们没有一个集成的解决方案可以与您的9.0 V 至12.5 V 范围配合使用,用于“单个电池”。

    更灵活的保护器需要更高的电池数量。

    电子保险丝可以用于过电流保护,但您需要找到测量电池电压的方法。 我们无法提供一个 IC 来监控/保护您的3芯电池组。

    我再次不建议您测量整个堆栈的电压以获得保护。 即使烟道达到9.0 V UV 阈值,单个电池的放电可能比其他电池严重,如果特定电池电量过低,这可能会永久损坏电池。 最好监控和保护包装的每个电池。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门