“线程”中讨论的其它部件: BQ24312, bq24080
您好,
是否可能不将每个电池单元连接到 BQ76920等蓄电池监测 IC,而只连接到 LiPO 的+和-,并且仍然会获得过压,欠压,放电过流和放电短路?
我使用的是3芯锂聚合物电池,因此不需要平衡充电,供应商也不包括精子电池电线。 但是,我希望充电和放电安全。
您是否仍建议使用 BQ 等 IC 或其他 IC。
此致,
吕克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
是否可能不将每个电池单元连接到 BQ76920等蓄电池监测 IC,而只连接到 LiPO 的+和-,并且仍然会获得过压,欠压,放电过流和放电短路?
我使用的是3芯锂聚合物电池,因此不需要平衡充电,供应商也不包括精子电池电线。 但是,我希望充电和放电安全。
您是否仍建议使用 BQ 等 IC 或其他 IC。
此致,
吕克
你好,吕克,
BQ76920要求至少连接三个单元才能工作。 它测量单个单元电压以确定 OV,UV,并使用感应电阻器来确定 OCD 和 SCD。 因此,OV/UV 不起作用。 我不建议您执行此配置。
如果您不需要监控/细胞平衡功能,我建议您在 此处查看我们的保护器:https://www.ti.com/power-management/battery-management/protectors/overview.html
这是我们的电池保护器目录。 我建议您购买一个可以连接各电池的电池。
对此造成的不便,我深表歉意。
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
你好,吕克,
遗憾的是,我们没有一个集成的解决方案可以与您的9.0 V 至12.5 V 范围配合使用,用于“单个电池”。
更灵活的保护器需要更高的电池数量。
电子保险丝可以用于过电流保护,但您需要找到测量电池电压的方法。 我们无法提供一个 IC 来监控/保护您的3芯电池组。
我再次不建议您测量整个堆栈的电压以获得保护。 即使烟道达到9.0 V UV 阈值,单个电池的放电可能比其他电池严重,如果特定电池电量过低,这可能会永久损坏电池。 最好监控和保护包装的每个电池。
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门