This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:随着 VIN 的增加,VISENSE 的值不等于 IADJ/6

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066625/tps92513-the-value-of-visense-not-equal-to-iadj-6-as-the-vin-rises

部件号:TPS92513
“线程:测试”中讨论的其它部件

你好,团队

对于 IADJ 固定且 VIN 从24V 上升至29V 的应用,

在 VIN 升至27.9V 且 VISENSE 与 IADJ/6不等后,IADJ 突然降至约一半。

在什么情况下,VISENSE 将不等于 IADJ/6? (触发此类 IADJ 下降的机制是什么?)

 详细的测试结果如下所示。

信号

测量值

+24V (VIN)

24.

27.8.

27.9.

29.

IADJ

648.9

646.7.

366.5

366.4.

MV

VISENSE

110.2

110.1

111.

127.5

MV

IADD/6

108.2.

107.8

61.1.

61.1.

MV

非常感谢。

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队

    根据  方程式12的计算,切换周期低于最小周期吨(min)=140ns,这似乎是我上面提到的问题可能发生的。

    但 对于以下应用,方程式12的结果是公吨=130ns,它低于公吨=140ns,应该已经发生故障。

    但是,这种情况还不错,该吨的实际测试结果为166 ns。

    您能否检查这是否正常以及以下情况是否正常?

    VIN=24V

    输出电压=1.8V

    FSW=574kHz

    此致

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    请参考以下公式。 不建议采用这种低转化率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,尤廷

    您能否确认建议的最低转化率是多少?

    此外,如果你能让我知道公式为什么在以下条件下不起作用,那将会有帮助。

    VIN=24V

    输出电压=1.8V

    FSW=574kHz

    (从方程式中得出的结果是公吨=130ns,但测试结果是公吨=166ns)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    最低转换率取决于切换频率。 对于574kHz,您可以使用上述公式计算它大约0.08。

    您应该知道,最小关闭时间140ns@typ(您可以在数据表中找到这一点)是物理限制。 换言之,在任何情况下,关闭时间都应大于140ns@典型值。

    罗宾