This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:如果控制针脚电压高于输入电压,设备是否可以损坏?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066045/tps61042-can-the-device-be-destroyed-if-the-ctrl-pin-voltage-is-higher-than-vin

部件号:TPS61042

我有一种设计,即 tps61042的输入电压引脚直接连接到电池,而控制电压引脚则连接到一个由3.3 V 电源供电的微控制器。  当 Vin 引脚在低电量条件下处于2.5 V 或更低时,Ctrl 引脚可能处于3.3 V。  我有三个芯片发生故障,所有这些都是电池电量不足的时候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron

      基本上,如果控制针脚电压高于输入电压,就不会出现问题。 为了进一步确认这一点,它是否可以产生低压控制信号(通过波形发生器)?  此外,当您提到“三芯片故障”时,您是否意味着 IC 被毁,无法再通电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron

      如果没有更多问题,我将结束这条线程。  

      谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 被破坏,通电时触碰会变热,但不会产生任何输出。  我仍然不知道发生了什么,但在切断特定电源的情况下运行电路时,所有三次故障都发生了。  我怀疑电源有故障,因此我换了另一个电源。  到目前为止没有任何故障。  感谢你的帮助。