Other Parts Discussed in Thread: TPS61042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS61042 我有一种设计,即 tps61042的输入电压引脚直接连接到电池,而控制电压引脚则连接到一个由3.3 V 电源供电的微控制器。 当 Vin 引脚在低电量条件下处于2.5 V 或更低时,Ctrl 引脚可能处于3.3 V。 我有三个芯片发生故障,所有这些都是电池电量不足的时候。