This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400模块

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z50-R2, BQ24171, BQSTUDIO, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066833/ev2400-ev2400-module

部件号:EV2400
“线程”中讨论的其他部件: BQ40Z50-R2BQ24171BQSTUDIOTESTBQ40Z50

尊敬的:

我购买了 EV2400以了解电池工作信息。

我使用 USB 电缆将 EV2400连接到 PC,使用 SMB 电缆将 EV2400连接到电池组(BQ40Z50-R2平台)。“电池管理工作室”可以正常读取电池信息。

但当我将电池与充电器(BQ24171平台)连接时,PC 断开,EV2400也断开,当 PC 恢复时,EV2400仍无法工作,PC 无法连接 EV2400,USB 和 COMM LED 关闭,仅电压 LED 打开,长按重置按钮也无法恢复 EV2400。

商品信息请参见图片:  

可以帮您解决这个问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    充电器还会尝试通过总线进行通信,这会导致冲突。 因此,您将在 bqStudio 中看到许多错误。

    卸下充电器后,拔下 EV2400插头/重新安装,应恢复与仪表的通信。 否则可能会对 PC 或 EV2400造成不相关的损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    卸下充电器时 EV2400无法恢复。 PC 可以恢复。

    EV2400可能损坏。我该怎么办?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好查宾,

    您可以尝试更新 EV2400固件并查看 EV2400是否响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    如何更新 EV2400 FW? 需要什么接口? USB 接口?

    能否提供更新固件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    有一种现象,  

    我的测试系统是 EV2400 +电量监测计(电池+ BQ40Z50-R2) +充电器(BQ24171)。

    EV2400+电量监测计(Battery + BQ40Z50-R2)工作正常,但连接充电器时测试系统将断开(BQ24171)

    原因是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固件可从 https://www.ti.com/tool/EV2400获取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接充电器时,通信受到干扰。 除了一些错误,您还应该能够在 bqStudio 中读取大部分数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    如果我想了解充电过程中是否有过电压,在哪里可以从 bqStudio 中了解到这些信息?

    如果电池充电时 bqStudio 无法连接,电压过高信息是否由电量监测计记录?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好查宾,

    bq40z50具有许多类型的过电压保护功能。 安全状态,安全警报位于寄存器选项卡上的"位寄存器"下  

    生命周期数据位于数据存储器选项卡中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,施

    请指出我可以在图片中找到的安全状态项目。

    如何从 位状态中读取安全状态? 例如,发生了哪种电压过高或过低的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圈出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    您能否帮助清除这两个寄存器中的哪个位代表过电压状态?  

    此状态是否可以使蓄电池从负载中取出? 还是仅仅是实时存在?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好查宾,

    所有详细信息都在 TRM (技术参考手册)中,可在每个设备的产品页面上找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    您能否与我分享此 TRM?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好查宾,

    所有 TRMS 均位于相应的产品页面上。 例如,bq40z50-R2 TRM 位于 https://www.ti.com/product/BQ40Z50-R2 的“技术文档”部分