This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62912:TPS62912

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62912, TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067107/tps62912-tps62912

部件号:TPS62912
“线程: TPS62913”中讨论的其它部件

TI 支持部门您好,  

我正在考虑使用 TPS62912获得精确的电源电压。 我从数据表中看到,两个 LC 滤波器可以提供良好的无波纹直流。 在我的情况下,我将有两个主板,一个是电源,另一个应该由它供电。 数据表建议将第二个 LC 放在接近负载的位置。 由于第二块板上没有空间,因此我似乎必须将第二块 LC 靠近连接两块板的连接器插针。 我认为它应该仍然有效。 我想知道在这种情况下如何放置第一个液相色谱图。 我可以将电感器放在与转换器的距离内吗? 如果我使用的是单 LC 滤波器,我应该将输出盖放在负载附近,电感器放在 SW 引脚旁边,还是应该将两者都移到负载附近?  

感谢 您的支持

奥隆巴亚尔              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的提问。  主液相色谱滤清器应放置在靠近 IC 的位置。  布局建议是保持 SW 节点非常小,仅此一项就会强制电感器靠近 IC。  输出电容器 接地应靠近 PGND 引脚,因此这也会使设备保持靠近。  辅助滤波器可以放置在第一块或第二块板上,但请确保所有寄生电感都低于设备补偿的建议50nH。 FB 引脚用于感应负载的输出电压,还需要将其布置在次级过滤器(铁氧体磁珠)的另一侧,因此将其保留在第一板上很可能是您想要做的事情。 我最近在以下网站上发布了一个关于使用此设备实现最佳波纹和噪声性能的布局指南的常见问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066055/faq-tps62913-how-do-i-ensure-my-layout-results-in-the-best-noise-and-ripple-performance-possible-when-using-the-tps62912-and-tps62913?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps62913#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    感谢您的回复。 很好。 还有一件事需要澄清。 您说:   

    FB 引脚用于感应负载的输出电压,还需要将其布置在次级过滤器(铁氧体磁珠)的另一侧,因此将其保留在第一板上很可能是您想要做的事情。  

    这意味着铁氧体磁珠需要与负载或电源板一起放置在主板上。 请确认吗? 我想从辅助 LC 输出电容器获得反馈,然后通过电阻器将其路由到 FB 引脚。 您是指第一个主板是电源板还是负载板?  

    我想我会将两个 LC 过滤器放在配电板上,并将二级 LC (铁氧体磁珠和 C7和 C8,如评估板中的那样)靠近针座。 装载板上不会有 LC。     

    我的接头是简单的2.4 mm 引脚管座。 我认为这个标题不会给 DC 带来太大的变化。 请您对此提出建议吗? 在此情况下是否需要放置秒 负载板上的 LC?   

     

    感谢您的大力支持

     

     

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我的回答不清楚。  看来您计划在配电板上安装两个 LC 滤波器,并在靠近插头的铁氧体磁珠后放置 FB 感应点,这是一个好方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    感谢你的回复。 我还有一个简短的问题。 为了对转换器 TPS62912进行清洗,我正在关注数据表。 其中显示,通过生成覆盖部件的铜线区域,应将最后一个 LC 阶段连接到负载。 这不是一条简单的赛道,而是一个区域。 在我的设计中,我有几个这样的转换器,每个转换器都与彼此接近的负载相连。 我可以每隔一秒为 LC 提供铜缆。 将铁氧体磁珠连接到主 LC 的接线也是如此。 我的问题是,我可以用0.4毫米的简单轨迹进行这些配线,而不会有这样的铜面积吗? 这些铜区有哪些优点?  

    感谢您的支持  

    奥隆巴亚特                      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥隆巴亚特,

    输出电压平面必须足够大,以最大限度地减少热上升,该平面的准确横截面积将取决于您的应用情况。  我建议您查看“简单切换器布局”指南的第6部分,因为它详细讨论了这个问题。  请访问 https://www.ti.com/lit/an/snva054c/snva054c.pdf?ts=1641911759206&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F。TPS62913 EVM 使用1盎司铜,未针对最小面积进行优化。  根据您的设计,您可以根据 EVM 上使用的尺寸减小平面尺寸,但我认为0.4mm 的轨迹是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,  

    非常感谢。 我正在尝试对此组件执行 PSPICE 模拟。 我对下载中提供的示例做了一些更改。 例如,当我想要获得2.7V 时,我使用方程式(8)来设置 R2。 我不得不将 R1降低到6000和4K ,这样我就可以按照建议将电阻器 R2降低到5000以下。 除了使用 SCONF 电阻器外,我没有做任何其他改变。 我无法获得2.7V,通常为2.3V。 我想知道我在哪里犯错。 如果你能对此发表评论,那会很好吗?  我需要 该转换器提供几个更低的电压(0.9V-2.7V)。 在这种情况下,我应该设置什么变量?  

    请提前感谢  

    奥隆巴亚尔     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥隆巴亚尔,

    谢谢您提出这个问题。  您是否更改了负载以反映新的输出电压注意负载是通过 方程式 R=V/I 设置的  如果您没有这样做,可能会达到电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,  

    好极了。 这很有意义。 我非常感谢您的所有建议。 通过改变负载电阻,我可以获得所需的电压。 需要澄清的一件事是,我的负载将消耗大约150mA,当我为这种电流的负载电阻执行计算时,我获得的负载电阻非常小,为20欧姆。 这种负载的电压大约为2.3 V,但不会更高。 通过将负载增加到3千欧,我获得了我需要的2.7V 电压。 这意味着在这种情况下,电流消耗必须非常小,这样我就可以有2.7伏电压。 是这样吗? 我可以使用此组件为耗电150mA-200mA 的2.7V 设备供电。  

    再次非常感谢  

    奥隆巴亚尔      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥隆巴亚尔,

    是的,150mA 负载良好。  您可以在数据表中看到效率曲线,该曲线会向下延伸到该负载水平。