“线程: TPS62913”中讨论的其它部件
TI 支持部门您好,
我正在考虑使用 TPS62912获得精确的电源电压。 我从数据表中看到,两个 LC 滤波器可以提供良好的无波纹直流。 在我的情况下,我将有两个主板,一个是电源,另一个应该由它供电。 数据表建议将第二个 LC 放在接近负载的位置。 由于第二块板上没有空间,因此我似乎必须将第二块 LC 靠近连接两块板的连接器插针。 我认为它应该仍然有效。 我想知道在这种情况下如何放置第一个液相色谱图。 我可以将电感器放在与转换器的距离内吗? 如果我使用的是单 LC 滤波器,我应该将输出盖放在负载附近,电感器放在 SW 引脚旁边,还是应该将两者都移到负载附近?
感谢 您的支持
奥隆巴亚尔