This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:转换器的电流限制

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066648/tps55288-current-limit-of-converter

部件号:TPS55288
“线程 :USB2ANY测试”中讨论的其它部件

你好!

您能帮我理解发生了什么吗?

我正在使用 TPS55288,当 uIN=4V,UOU=4.2V 和 IOU=4.3A 达到峰值时,输出电压出现故障。

我正在使用用于 uIN=3.5-4.2V,UOUT=5V,IOUT=5A 的参考设计工作台。

我不使用分压器 Rena 和 Renb。

 

我正在测量的输出电流是示波器上的蓝色通道和输出电压,示波器上的黄色通道。

我正在使用 USB2ANY

 

我不允许 EN 在程序中输出电流限制。

输入电压为恒定 uIN=4V。 当我们传输数据时,输出电流输出的直流电平约为1.3 A,而 IP-p 电平约为4.3 A。

我们有动态负载。

输出电压输出电压输出的平均水平约为4.2V,图1

图1.

 

当我将输出电压增加到0.1伏时,输出电压会出现故障,图2。

图2.

在图3上,我们可以看到输出电流的上升和输出电压的下降。

图3.

转换器必须在增压模式下工作,直至达到16A 输出电流和高达36V 输出电压。

可能还有另一个可编程电流限制?

在动态模式负载下,如何在升压模式下使用从4V 输入到5V,5A 输出的转换器?

谢谢你。

电子工程师 Tevlin Maksim

微型机器人医学,以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maksim,

    您能否分享更高分辨率的示意图和图片的屏幕截图? 我无法清楚地看到所选部件。 如果可能,请分享布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zack!

    感谢您的回答。

    请使用以下链接查看设计:

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SD2.cgi?ID=240527

    我还尝试使用 评估委员会

    TPS55288EVM-053 —具有2 MHz 工作频率的 TPS55288升压降压转换器评估模块,效果相同。

    此致,

    特夫林·马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maksim,

    当我打开链接时,它始终显示错误。  

    您可以使用压缩文件共享原理图,布局,测试波形。

    您是否设置了足够高的外部电源电流限制? 在执行负载瞬态测试时,您还可以探测 Vin 引脚波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2352.zip

    你好,Zack!

    这是参考设计。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maksim,

    压缩文件仅具有示意图。 您是否还可以将材料明细表,布局,测试波形放入此压缩文件中。

    您是否设置了足够高的外部电源电流限制? 在执行负载瞬态测试时,您还可以探测 Vin 引脚波形。