This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:TPS53318设计审查

Guru**** 2826845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066211/tps53318-tps53318-design-review

部件号:TPS53318

尊敬的各位先生:

请帮助查看客户设计是否有任何问题。

谢谢。

e2e.ti.com/.../sche.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经查看了您的示意图,找不到任何问题。

    构建布局时,请记住遵循数据表第30页上的布局建议。 链接

    祝你度过美好的一天!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    作为客户的反馈,他们会遇到问题。

    他们发现输出仅为1.3V,VFB 为0.15V。

    是否有调试建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您提供布局文件以便我可以浏览它们吗?

    谢谢,
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    给你!

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../SCH-380_2D00_23710_2D00_3012A4.pdf

    e2e.ti.com/.../N8_5F00_NVMe_5F00_BP_5F00_1A10_2D00_0724_5F00_final.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看布局上的电压反馈网,我也看不到任何问题。 您是否介意向我发送切换节点 PGOOD,EN 和 Vout 的示波器镜头?  

    谢谢,
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    如下所示。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们仍在努力解决这个问题。 您是否介意在首次通电时发送 SW 节点和 FB 波形的放大示波器图像? 此外,请在启动期间包括与 VOUT 相关的 VDD 和 VREG 图解的屏幕截图。

    谢谢你,
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    请参阅随附的图片。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    VREG 似乎间歇性下降到低于 UVLO 阈值,这将导致设备关闭。

    为解决此问题,我建议在 PC2019将 PR1250电阻器连接到12V 网络

    卸下 PR1261并将 PC1992和 PC1991连接到 PGND 而不是 AGND。

    一次进行一次更改,以了解哪些方面的好处最大。

    谢谢,
    Caleb