大家好,我已经使用 TPS61178创建了5->11V 升压转换器。 我以前使用过此芯片,但没有任何问题。 这就是我得到的:
EN=HiZ:根本没有输入电流(几毫安)-负载无关(奇怪,不是? )
EN=3.3V:160mA -无负载条件
EN=3.3V:5150mA,Iz=1.52A (Rz=高功率线绕电阻器)
我附上了0mA 和1.5A (蓝色=直流输出,红色=交流输出)的原理图,PCB 和范围图。 电源- 30V/10A 低噪声非开关电源(Vout = 5.0V)
印刷电路板详细信息:顶层下6层为实心接地。 没什么特别的
电压/波纹似乎正常(除一些振铃?)。 L8被物理去皮。 输入电压物理传递到实心 VCCUSB 顶部实心。
有什么想法,什么可能是错误的? 谢谢!
L.