This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:无负载时的高电流(另一种)

Guru**** 1779880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067129/tps61178-high-current-at-no-load-yet-another

部件号:TPS61178

大家好,我已经使用 TPS61178创建了5->11V 升压转换器。 我以前使用过此芯片,但没有任何问题。 这就是我得到的:

EN=HiZ:根本没有输入电流(几毫安)-负载无关(奇怪,不是? )

EN=3.3V:160mA -无负载条件

EN=3.3V:5150mA,Iz=1.52A (Rz=高功率线绕电阻器)

我附上了0mA 和1.5A (蓝色=直流输出,红色=交流输出)的原理图,PCB 和范围图。 电源- 30V/10A 低噪声非开关电源(Vout = 5.0V)

印刷电路板详细信息:顶层下6层为实心接地。 没什么特别的

电压/波纹似乎正常(除一些振铃?)。 L8被物理去皮。 输入电压物理传递到实心 VCCUSB 顶部实心。

有什么想法,什么可能是错误的? 谢谢!

L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,我也发现 了类似的问题。 但没有更多了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LADA,

    当 EN 为 Biz 时,这种行为是不可预测的,IC 中的某些模块可能会打开以产生 几毫安电流。 这很正常。 对我来说,输出电压波纹看起来很奇怪。 可能是来自输入端的噪音耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDF 中有内部下拉内容。 但你是对的——我没有注意到 HiZ。 它由 CPU 直接驱动(现在只与印刷电路板上的3.3V 连接)。

    但我对 EN 过低或 HiZ 没有任何问题。 它的工作方式如预期的那样。 但无负载条件(EN=3.3V)会消耗160mA,即0.8W。 这真的很奇怪,因为在我记忆中,在老式设计中这是可以的。

    您是否知道为什么在无负载条件下耗电过高? 它可以是过度补偿还是某种形式的摆动? 我会检查我是否可以拍摄另一个没有注意到这种奇怪行为的设计(我没有 EV 板)。 制造商可能安装了坏电容器/电阻器(概率相当低)。

    谢谢

    L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LADA,

    您使用的 TPS611781 在 FPWM 中工作,因此无负载电流很大。 如果您需要小的无负载电流,则应使用在 PFM 中工作的 TPS61178。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我在 PDF 中没有注意到这些信息。 我只注意到图4,其中绘制了“强制 PWM”时的效率与输出电流。 1mA 时,它显示效率为5%。 这意味着~20mA。 我知道我使用了更高的电感器,所以在最后是有意义的。最好注意,没有负载的情况可能会非常高,因为我在 PDF 中寻找这种情况:)

    L.