This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:在输出电压下使用 parralel MOSFET /负峰值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066678/lm7480-q1-use-of-parralel-mosfets-negative-spikes-at-vout

部件号:LM7480-Q1
线程中讨论的其他部件:LM74800-Q1

你(们)好
我想使用 LM74800在车辆电气系统中应用反极性和过电压保护。 不允许双向电流流动,因为为短电源中断增加了大容量电容。
由于电流要求约为20A-30A,因此在通用排卸拓扑中,每个级将并行使用两个 MOSFET。 我计划使用4个 FDMS86180。
是否有任何东西可以防止 DGATE/HGATE 在 parralel 中驱动两个 MOSFET? 对于这些 parralel MOSFET,您会建议采用哪种尺寸的 VCAP?

由于保护阶段后面有部分感应负载(CLC-Filter 和降压/升压转换器),我担心输出引脚(引脚9)。 简单肖特基是否足以保护其在 V_OUT (PMEG6020ER)时免受负峰值的影响? 我正在考虑在 V_OUT 的引脚处添加某种可选的 RC 滤波器以进一步保护它。

还计划将 EN/UVLO 提升到100k 的 VS 以始终启用设备,您是否会建议将电压提升到其他电压电位?

此致

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗洛里安

    感谢您与我们联系。 明天我会回到你那里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗洛里安

    请参阅下面我的输入内容,

    1.  是否有任何东西可以防止 DGATE/HGATE 并行驱动两个 MOSFET?

    LM74800-Q1并行驱动多个 MOSFET 不存在问题。  鉴于 DGATE 的栅极驱动强度是固定的,随着 MOSFET 数量的增加,接通时间会稍微增加一些。 除非 LM74800-Q1应执行 AC 叠加信号校正,否则这不应引起关注。   根据 AC 叠加信号的最大频率,我们可以确定 LM7480-Q1在执行主动整流时可以驱动多少 Ciss (对应于 FET 数量)。或者更深入地了解本主题, 请参阅“适用于汽车应用的交流电压脉动的理想二极管控制器:LM7480-Q1和 LM7481-Q1”应用说明。

    2.对于这些平行 MOSFET,您建议采用哪种尺寸的 VCAP?

    VCAP 选择过程在数据表中描述,如以下快照所示,

    根据该过程, 4x FDMS86180所需的最低 VCAP 为248.6 nF。 最近的标准上限值为330 nF。

    3.简单肖特基是否足以保护其在 V_OUT (PMEG6020ER)时免受负峰值的影响? 我正在考虑在 V_OUT 的引脚处添加某种可选的 RC 滤波器以进一步保护它。

    输出时使用的肖特基二极管应该具有:

    • 直流阻塞 电压额定值远高于 Vinmax
    • 非重复峰值浪涌电流额定值> 最大负载电流(或短路保护阈值,如果系统中有任何其他保护电路,在检测到短路时关闭电源通道-这也适用于以下点)
    •  最大负载电流时的夹持电压应小于-0.3V。  (由于瞬变时间很短,您可以考虑使用肖特基, 该肖特基在最大负载电流下的夹持电压~ 0.8V)

    是的,您可以使用一个位于 OUT 引脚的 RC 来提供额外保护,但要确保使用的 R 电阻小于100欧姆。

    4. 还计划用100k 将 EN/UVLO 拉至 VS 以始终启用设备,您是否会建议使用不同的电压电位?

    是的,您可以直接或通过100千欧电阻器将 EN/UVLO 引脚连接到 VS 引脚。  

    很抱歉耽误您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praaveen,
    感谢您的详细回答。
    当时,我的所有问题都得到了解决!