Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1
线程中讨论的其他部件:LM74800-Q1,
你(们)好
我想使用 LM74800在车辆电气系统中应用反极性和过电压保护。 不允许双向电流流动,因为为短电源中断增加了大容量电容。
由于电流要求约为20A-30A,因此在通用排卸拓扑中,每个级将并行使用两个 MOSFET。 我计划使用4个 FDMS86180。
是否有任何东西可以防止 DGATE/HGATE 在 parralel 中驱动两个 MOSFET? 对于这些 parralel MOSFET,您会建议采用哪种尺寸的 VCAP?
由于保护阶段后面有部分感应负载(CLC-Filter 和降压/升压转换器),我担心输出引脚(引脚9)。 简单肖特基是否足以保护其在 V_OUT (PMEG6020ER)时免受负峰值的影响? 我正在考虑在 V_OUT 的引脚处添加某种可选的 RC 滤波器以进一步保护它。
还计划将 EN/UVLO 提升到100k 的 VS 以始终启用设备,您是否会建议将电压提升到其他电压电位?
此致
弗洛里安