请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS25940 您好,
输入电压为12伏,我正在考虑将 VIN 的10%用于过电压(OVP)。
我们仅单独使用 EN/UVLO 引脚来启用/禁用设备。
下面是设计的快照。
此处,VIN:12V 和 V (OV):13.2V
需要帮助了解 R1和 R2的值
此外, 由于我们需要 手动启用此设备,是否还有其他选项可用于获得 UV 功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
输入电压为12伏,我正在考虑将 VIN 的10%用于过电压(OVP)。
我们仅单独使用 EN/UVLO 引脚来启用/禁用设备。
下面是设计的快照。
此处,VIN:12V 和 V (OV):13.2V
需要帮助了解 R1和 R2的值
此外, 由于我们需要 手动启用此设备,是否还有其他选项可用于获得 UV 功能?