This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:未使用 UVLO 时 OVP 的电阻器计算

Guru**** 2528510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067003/tps25940-resistors-calculation-for-ovp-when-uvlo-is-not-used

部件号:TPS25940

您好,

输入电压为12伏,我正在考虑将 VIN 的10%用于过电压(OVP)。

我们仅单独使用 EN/UVLO 引脚来启用/禁用设备。  

下面是设计的快照。  

此处,VIN:12V 和 V (OV):13.2V

需要帮助了解 R1和 R2的值

此外, 由于我们需要  手动启用此设备,是否还有其他选项可用于获得 UV 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿比什黑克,

    选择 R1=475K。 现在13.2*(R2)/(R1+R2)=V(OVPR)=0.99

    所以 R2 =38.5K。 请选择接近38.5K 的标准值。  

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿比什黑克,

    我是否回答了您的问题? 请告诉我是否可以结束这条线程。

    此致

    库纳尔·戈尔