This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25304W1015:MOSFET Vgs 最大

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD25304W1015, CSD25211W1015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066236/csd25304w1015-mosfet-vgs-max

部件号:CSD25304W1015
“线程”中讨论的其它部件: ABSCSD25211W1015

嗨,我使用 MOSFET 作为开关,作为连接电路,输入为0V 时 MOSFET 打开,输入为12V 时 MOSFET 关闭。

我有一个问题,数据表提到 Vgs Max 是+/-8V,我的电路中的 Vgs 在输入电压为0V 时将是-12V。 这是否意味着有损坏 MOSFET 的风险,在这种情况下,输入电压应该是安全的?

请发表任何评论。

  

CSD25304W1015

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    感谢您对 TI FET 的关注。 超出 ABS VGS 的最大额定值可能会损坏 FET,TI 无法保证其可靠性。 切勿超过 MOSFET 数据表中指定的绝对最大额定值。 您需要修改设计以限制最大 VGS。 例如,您可以添加一个从门到源的齐纳二极管来夹紧 VGS <=+/-8V。 您可以与我共享您的模拟文件吗? 我们还有另一台设备,CSD25211W1015,其占用空间相同,包括一个栅源 ESD 二极管,其行为类似于6.3V 齐纳二极管。 我想用该设备运行一些模拟。

    此致,

    约翰·华莱士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,John,非常感谢您的回复,我在 模拟中加入了 CSD25211W1015,但看到波形出现了峰值,您能看看如何避免。

    附加的是模拟文件,我们有另一个电路 MOSFET 工作电压为24V,我在 S 和 G 门之间放置了19V 齐纳,以避免 VGS 超过20V 限制。

    请提供帮助建议,以了解电路中是否存在任何问题。

    e2e.ti.com/.../KVM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    我将看看你们的模拟。 我认为避免超过 ABS 最大 VGS 的最佳方法是在浇口和源之间添加齐纳二极管。 CSD25211W1015集成式栅极 ESD 二极管在产品开发过程中具有特征,但未在连续操作期间用于夹紧栅极电压的应用中进行测试。 因此,我认为最好继续使用 CSD25304W1015,并在浇口和源之间添加齐纳二极管。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约翰,你好,明白了。G 和 S 门之间需要使用齐纳二极管来夹住 VGS。 非常感谢。