This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:SW 引脚处的负电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066900/tps560430-negative-voltage-at-the-sw-pin

部件号:TPS560430

你(们)好

开关对地的负压会影响什么?

标记此值是否有意义?

例如,此 TPS560430,如果客户 VIN 在运行时为36V (数据表运行时为4V~36V),他在数据表中标记了 SW 到 GND =-3.5~38V

测得的 SW 引脚电压为"最小值=-4V /最大值= 37.5V "

那么最大值应该是可以的吗?

最小-4V 如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     对于 SW PIN 上测得的最小-4V 电压,电压低于-3.5V 的持续时间 ,以及是否在 SW 和 GND 的最小环路区域测量了该电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,丹尼尔

    客户想知道开关对 GND 的负电压-3.5V 将会影响什么?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于是同步转换器,GND 和 SW 之间有一个主体二极管(属于同步 MOSFET)。 过长的负电压可能会对同步 FET 产生负面影响。

    谢谢