请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS560430 你(们)好
开关对地的负压会影响什么?
标记此值是否有意义?
例如,此 TPS560430,如果客户 VIN 在运行时为36V (数据表运行时为4V~36V),他在数据表中标记了 SW 到 GND =-3.5~38V
测得的 SW 引脚电压为"最小值=-4V /最大值= 37.5V "
那么最大值应该是可以的吗?
最小-4V 如何?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.