“线程”中讨论的其它部件: UCC28950
我正在尝试使用 UCC28951将300W 300V 至24V 直流-直流转换器配置 为以937.5kHz 同步频率作为从属设备运行。 我在 数据表“SLUSCK4A–2016年10月–2018年2月修订版”的图56之后对设计进行了图案设计,选择了 FET,栅极驱动器和磁性以获得更高的速度。 我的电路基本上在运行,但效率极低(50%),没有驱动同步整流器 FET。 (即,“路由”,“OUTF”从不激活。) 我的理解是,这可能表明 CS 输入的电流感应信号不足。 但我有一个相当体面的斜坡波形,它在1至2伏范围内达到峰值。 我错过了什么?