This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:无同步整流器驱动器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066967/ucc28951-no-synchronous-rectifier-drive

部件号:UCC28951
“线程”中讨论的其它部件: UCC28950

我正在尝试使用  UCC28951将300W 300V 至24V 直流-直流转换器配置 为以937.5kHz 同步频率作为从属设备运行。  我在  数据表“SLUSCK4A–2016年10月–2018年2月修订版”的图56之后对设计进行了图案设计,选择了 FET,栅极驱动器和磁性以获得更高的速度。  我的电路基本上在运行,但效率极低(50%),没有驱动同步整流器 FET。 (即,“路由”,“OUTF”从不激活。) 我的理解是,这可能表明 CS 输入的电流感应信号不足。  但我有一个相当体面的斜坡波形,它在1至2伏范围内达到峰值。  我错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LSUSCK4A 未给出完整的原理图。  以下链接将为您提供 UCC28950的应用手册和600 W 评估模块(EVM)。  它们 UCC28951是用于更换 UCC28950的针脚。  唯一的区别是 UCC28951可以设计用于稍多的占空比。   这些信息可用于帮助您进行设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02

    您还可以在以下链接中找到一个 Excel 设计工具,该工具也可以帮助您进行设计。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc222

    当涉及 SR 驱动程序未转动时。  这可能是因为您没有正确设置 DCM 比较器。  此比较器用于在电感器前关闭 SR,因为它是负的。  如果设置不正确,FET 将永远不会打开。

    您还可以订购一台 UCC28950 EVM 来评估设计。  您可以将 UCC28950替换为 UCC28951,并且设计仍能正常工作:)

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你提请我注意这三份文件;我还没有遇到任何文件。  我立即开始在电子表格中输入我知道的参数,它准确预测了我所看到的巨大损失。  这是令人鼓舞的,也是有帮助的。  我将继续研究所有这些文件。

    关于 LSUSCK4A 中不完整的原理图, 我应该提到,我的设计不仅基于图56,而且基于图55和56,再加上 额外 的启动电路 ,因此我认为我有一个完整的电路可以使用。

    关于 DCM 比较器,我的 DCM 引脚偏置为0.25V,并且 CS 输入在每个周期都被驱动到1V 以上。  这是否足以接合同步整流器驱动器,还是我误解了该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    仔细检查 CS 信号与 DCM 阈值。  如果 CS 超过 DCM,您应该有输出 E 和输出 F?  从 UCC28951开始,一路向大门驱动器输出。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经准备好了 E&F,电源似乎已经启动并运行良好,可以在 SLUC222D 的帮助下完成对其的调整。 循环控制稍微不稳定,效率接近93%我希望达到的83%,但我认为需要做一些工作。  谢谢,迈克!