This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:热插拔设计-需要帮助

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066705/lm25069-hot-swap-design---help-needed

部件号:LM25069

您好,

我们的设计使用 LM25069热插拔控制器。

热 插拔控制器的设计输入如下:

  • VIN (最小/典型/最大):11.5V/12.1V/12.5V
  • I (最大):44A
  • Rsense:0.75mOhm (两个1.5 mOhm 并联)
  • CLoad:810uF
  • MOSFET PN: SiRA20BDP (SiRA20BDP N 通道25 V (D-S) MOSFET | Vishay)
  • MOSFET 数量:1 [注意:如果需要,可以并行使用两个 MOSFET ]
  • 使用 dv/dt 控件:可在 需要时使用
  • 最高环境温度:70C
  • 是否在输出上通过“热短路”? :是的
  • 是否通过“开始时间短”? :是的
  • “Load off until PG asserted”(加载至 PG 声明) 是(可以控制负载)
  • 可以重新插入热板吗? 是的

我们 尝试使用 LM25609快速计算器(https://www.ti.com/lit/zip/snvu085),但无法从 MOSFET 数据表中选择“所需的最大 FET 功率限制”。 PL 让我们知道为上述应用选择的值是什么。

如果您能使用 LM25069来设计用于上述设计参数的热插拔电路,那将会非常有用。

此致,

庞斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,庞纳萨米,

    感谢您对德州仪器(TI)热插拔控制器的关注。 明天我会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek 您好,  

    谢谢你。 我们将等待您提供更多详细信息。

    PL 告诉我们是否需要更多数据。

    -庞森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,庞纳萨米,

    我无法理解 SiRA20BDP MOSFET 的 SOA 曲线。 我不确定哪个行对应于哪个时间段。

    请与 Vishay 确认,并告诉我。 如果没有这些重要信息,我们将无法进行设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek 您好,

    我们已从 Vishay 签入类似设备。  

    看起来没有显示100uSec 曲线(该曲线出现在 SOA 图形的右上角)。

    我们在 下图中标记了行的持续时间。 PL 也是如此。

    此致,

    庞斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek 您好,

    PFB 从 FYR Vishay 收到的更新 SOA 图表。

    此致,

    庞斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,庞斯,

    我想知道10秒曲线如何能够超过1秒曲线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek 您好,

    我们将就此与 Vishay 联系。 感谢您指出这一点。

    PL 使用手动编辑的共享 Y'Day 图形进行分析,直到我们收到 Vishay 的回复。

    此致,

    庞斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek 您好,

    PL 使用下面的图形作为编辑过的图形共享的 Y'Day 文本也有10sec/1秒的问题。 我们正在 与 Vishay 进行同样的检查。

    此致,

    庞斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,庞斯,

    请参阅随附的设计计算器,如果有任何疑问,请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../LM25069_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek 您好,

    感谢您使用内装设计计算器。 如果有疑问,我们会回来的。

    此致,

    庞斯