Other Parts Discussed in Thread: LM25069
您好,
我们的设计使用 LM25069热插拔控制器。
热 插拔控制器的设计输入如下:
- VIN (最小/典型/最大):11.5V/12.1V/12.5V
- I (最大):44A
- Rsense:0.75mOhm (两个1.5 mOhm 并联)
- CLoad:810uF
- MOSFET PN: SiRA20BDP (SiRA20BDP N 通道25 V (D-S) MOSFET | Vishay)
- MOSFET 数量:1 [注意:如果需要,可以并行使用两个 MOSFET ]
- 使用 dv/dt 控件:可在 需要时使用
- 最高环境温度:70C
- 是否在输出上通过“热短路”? :是的
- 是否通过“开始时间短”? :是的
- “Load off until PG asserted”(加载至 PG 声明) 是(可以控制负载)
- 可以重新插入热板吗? 是的
我们 尝试使用 LM25609快速计算器(https://www.ti.com/lit/zip/snvu085),但无法从 MOSFET 数据表中选择“所需的最大 FET 功率限制”。 PL 让我们知道为上述应用选择的值是什么。
如果您能使用 LM25069来设计用于上述设计参数的热插拔电路,那将会非常有用。
此致,
庞斯