This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:直流-直流芯片损坏短路现象应用过程中的电源芯片。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066592/tps56637-power-supply-chip-in-the-application-process-of-dc-dc-chip-damage-short-circuit-phenomenon

部件号:TPS56637
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我帮助我的客户发布信息。

e2e.ti.com/.../Problem-Description-of-TPS56637-Application-_2800_1_2900_.docx

e2e.ti.com/.../Inductor_5F00_test1.zip

非常感谢你的帮助。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    根据问题描述,卸下 TPS56637芯片后,正负端子(P31 1&2连接器)短路,如果是这样,我强烈怀疑输入盖 C1/C3/C4可能短路或大部分短路。 您可以仔细检查输入盖状态还是更换新的输入盖状态? 此外,输入电容额定电压为25V/35V/...是什么?

    谢谢,

    利绍昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “我们卸下了 TPS56637芯片,发现正极和负极接线端子短路。” 这意味  着 TPS56637芯片的引脚短路,PCB 上的其他元件正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,莉山

    Min 是我 的客户和此问题的发起者。 他非常了解细节。你可以直接与他沟通。

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Min,

    1.您是否进行了 ABA 换用测试以确认 设备已损坏? 似乎您只完成了一半的 ABA 换用测试。 还请将“分布” 芯片焊接 到一个好的主板上 ,以查看问题是否会发生。

    2.根据您的描述,芯片的 VIN 引脚对地短路? 您能否测量好芯片的所有引脚(对地)阻抗。损坏的芯片? 是否有其它针脚对地短路?

    3.我发现你用2x22uF 作为 Cout。 您是否检查了12V 时的22uF 盖降额比? 请确保实际 Cout 值超过25uF (如数据表 4所示)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Min,

    很抱歉,我误解了正负端子用于板载。

    根据米兰达的评论添加一条评论,

    4.使用哪种原理图或哪种电感器是损坏的芯片? L1还是 L2? 我发现 L1饱和电流仅为3.5A,而您的应用为6A。 如果 L1饱和,则可能是芯片损坏。 您是否想更换电流额定值高于 IOC 最大值8.6A 的新电感器?

    谢谢,

    利绍昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 从电路板上取下 tps56637并使用万用表测量电路板上的正极和负极电极后,它没有短路,这是正常的。 此外,还测量了我们从主板上卸下的 TPS56637 (PIN8和 PIN9)的针脚,PIN8 (VIN)和 PIN9 (PGND)短路。 完成这些操作后,我们认为芯片损坏了,因此我们没有将“损坏的芯片”焊接到好的主板上。
    2. 我们使用损坏芯片的其他针脚测量引脚9(PGND),使用这些针脚的引脚9 {Pin3(AGND),PIN5(NC),PIN6(SW),PIN7(BOOT),PIN8(VIN)}短路。
    3. 根据您的建议,我们将使用大于25uF 的电容器进行测试。

     

    谢谢

    最小 Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中的两个电路都经过测试,两个芯片都已损坏。  电感器的额定电流之所以不同,是因为 A 方的项目需要验证两个电感器是否具有相同的特性并可以更换(无论电流大小)。

    谢谢

    最小 Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Min,

    好的。  

    1.我们能否理解两个电路布局/部件都是相同的(电感器除外)? 这两个部件都已损坏。

    2.损坏发生在何时? 在通电过程中或在6A 稳态下的长时间内?

    图1显示其稳定在24VIN-12VOUT 6A,您能帮助测量通电和稳态期间的 VIN SW 输出和电感器电流波形吗? 如果带有 SCH1和 SCH2的新设备都在1A 下正常,您是否想在哨声下测量高于1A 下的波形?

    4.稍后我会仔细检查布局。 现在,我们的 Allegro 许可证服务器出现了一些错误,现在无法打开布局。

    谢谢,

    利绍昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议,我们昨天在输出端增加了两个10uf 铝电解电容器,现在测试芯片没有损坏。 反过来,输出电流为1a,2a,3a,4a,5a,6a,现在芯片可以正常运行,芯片没有损坏。 但还有一个新的小问题,那就是在6a 长跑后,例如,运行20秒的输出电压将立即下降,并将立即恢复(我们录制了一段有关此过程的视频), 我们用热电偶温度计测试了大约116摄氏度的芯片外壳温度。 因此,我们想知道芯片的内部热量是否会触发芯片内部的热量保护? 如果是这种情况,关于热耗散问题,有没有关于 chip.e2e.ti.com/.../Video-recording-at-output-6A.mp4的好建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议,我们昨天在输出端增加了两个10uF/50V 铝电解电容器,现在测试芯片没有损坏。 反过来,输出电流为1a,2a,3a,4a,5a,6a,现在芯片可以正常运行,芯片没有损坏。 但还有一个新的小问题,那就是在6a 长跑后,例如,运行20秒的输出电压将立即下降,并将立即恢复(我们录制了一段关于这一过程的视频,这种现象发生在21秒), 我们用热电偶温度计测试了大约116摄氏度的芯片外壳温度。 因此,我们想知道芯片的内部热量是否会触发芯片内部的热量保护? 如果是这种情况,关于热耗散问题,有没有关于 chip.e2e.ti.com/.../0508.Video-recording-at-output-6A.mp4的好建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Min,

    这可能会触发热关机。 请参阅数据表第5页。

    您需要提高电路效率(例如使用更小的 DCR 电感器)并改进布局 以更好地散热。