为了安全起见,我需要表明在使用温度下,该部件的使用功率不超过额定功率的75%。
数据表显示了 theta J 参数,但没有表示最大功率,也没有表示 theta J 值在之间运行的温度范围。
通过将最大推荐工作条件设置为125C,这通常意味着在125C 时功率必须为零,但数据表中的几行显示了全40C 至125C 范围的电流额定值,因此很明显,这不会在125C 时降低为零功率。
请提供有助于我计算“功率降额线”的信息,从0功率到全功率。
或者,如果您说我可以始终在125C 的最大设定电流为880mA (最大电流)的情况下运行,那么我可以降低至880mA 的75%,但仍在125C 的情况下运行?
谢谢
格伦