This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:计算内部安全安全系数的额定功率

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066835/tps2662-power-rating-for-calculating-safety-factor-for-intrinsic-safety

部件号:TPS2662

为了安全起见,我需要表明在使用温度下,该部件的使用功率不超过额定功率的75%。

数据表显示了 theta J 参数,但没有表示最大功率,也没有表示 theta J 值在之间运行的温度范围。
通过将最大推荐工作条件设置为125C,这通常意味着在125C 时功率必须为零,但数据表中的几行显示了全40C 至125C 范围的电流额定值,因此很明显,这不会在125C 时降低为零功率。

请提供有助于我计算“功率降额线”的信息,从0功率到全功率。

或者,如果您说我可以始终在125C 的最大设定电流为880mA (最大电流)的情况下运行,那么我可以降低至880mA 的75%,但仍在125C 的情况下运行?

谢谢

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,格伦,

    当在85C 环境条件下携带800mA 的额定电流时,设备的温度升高为 I^2*RDS_max*RθJA =(0.8*685mOhm*44.8C/W)=19.64 C。有效接点温度为85+19.64=104.64 C

    同样,我们可以重新计算出在125摄氏度温度上升20C 的情况下工作时,需要对电流降级多少

    20C =(k*i)^2*RDS_max* RθJA

    其中 k*i 是降额电流

    20C =(k*i)^2*RDS_max* RθJA = (k*i)^2*800mOhm*44.8C/W) 求解使 k*I 为  747mA

    降额系数=(1-747/880)*100=>降额15%

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh

    感谢您的回复。  但是,我认为还有更多。

    1) 85C 来自何处?  在7.5部分的顶部,显示了125C 条件下的各种电流。

    2)您正在使用最大 RDSon 计算功率,但在开始循环之前,我可以告诉零件在某个范围内限制电流。
    我在装载零件时在工作台上观察到了这一点。  晶体管总是在一个过渡时期开始关闭,输出电压下降一点,然后随着负载的增加,晶体管开始循环。

    从数据表中,我可以看到这是1V 或2.6V 的降。
    数据表第7页的顶部显示最大电流(降1V)。  (125°C 时)
    但是...7.6在“电流限制”下显示跳闸小于2.6V,这可能意味着该零件在开始循环之前将在1-2.6V 范围内的某个位置节流。  然后是800mA x1V = 0.8W 最小值或2.6 x 0.8A = 2.08W (相当范围)。
    同样,数据表在125C 最大值部分中也有这一切。  没有提到85C。
    是的,85C 时有 FET 电阻,125和0.8A 时也有一个。

    所以我需要一些更清晰的信息。

    其额定电流为800mA (125C 时)和 I (i)去率电流

    该封装具有额定功率,并且有一个最大压降用于计算功率。

    谢谢

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,格伦,

    我给出了稳定状态下各种工作条件的计算示例。 您所指的压降仅在设备开始电流限制时发生。

    如果要查找功耗量,设备可以在电流限制期间处理,然后再进行热关机。 请参阅数据表中的图7-23。 关机时间取决于工作温度,功耗和主板散热参数。

    请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053287/faq-tps2660-how-much-time-does-the-efuse-takes-to-thermal-shutdown-during-overcurrent-fault 

    此致,

    Rakesh