This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28EVM:TPS548B28的散热问题

Guru**** 2693325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065933/tps548b28evm-thermal-question-of-tps548b28

部件号:TPS548B28EVM
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我正在测试 EVM Iout =13A,Vout =5V 600kHz 的散热能力,室温=22.3°C

 我知道“TJ = TA +(热阻×电源)”,我用工作台来获得功率损耗(2.257 W)和 Tj。 但是,计算和模拟的 Tj 仅为70°C 左右

这比我用红外成像仪感应到的最高温度(108°C)低得多,这毫无意义。

1.为什么估计接线温度低于我测得的最高温度,我是否错过了什么? 我应该将环境温度视为室温吗?   

2.为什么 JEDEC 和 EVM 之间与环境热阻的连接不同?  


此致,

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred

    我们的美国团队明天将回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已经更新了上面的问题,请检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred,

    1. 这是预期的。 机箱温度定义为设备顶部最热的温度。 RθJA 是安装零件的 PCB 封装,设计和布局的可变函数。 实际上,该主板充当散热器。
      是的,请将环境温度视为室温。 由于设备散热,环境温度可能会升高几度。
    2. 这些值不同,因为主板不同。 测试板的设计或配置的变化会改变散热器的效率,从而改变测量的结果。

    我还附上了两份应用报告,我认为这些报告在热测量方面将有所帮助。

    此致,
    亚历杭德罗

    e2e.ti.com/.../slua844b.pdfe2e.ti.com/.../6428.spra953c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好,团队

    谢谢

    我的观点是,我可以使用最高外壳温度和 ΨJT º 来获得接点温度,它将像110C,这比 我用 Ta 和 RθJA º 计算的 Tj (70C)大得多。

     我知道,结点温度将始终高于最高外壳温度(108C)。 然而,韦斯基特的表演显示,Tj 距离70C 很近,所以我很困惑。

    我应该相信哪一个? 110c 或70C

     2. 以下描述是否意味着环境温度有自己的定义,我们不能仅仅使用室温?

    此致,

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗雷德

      请确认13A 的负载电流是否准确? 此外,我们能否排除热像仪的校准问题?

    此致,

    杰罗德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我确认我使用13A,它是准确的,我认为红外成像仪不会有任何影响如此之大的问题(70C 至110C)?

    楔形梯度分析是否准确? 它基于什么公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred

    WEBENCH 分析更准确。 例如,请参阅 数据表第10.2.1节上的 EVM 的散热性能。 20A 时的 EVM 仅测量88°C

    此致,
    亚历杭德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    感谢您的反馈,实际上这是 HPE 的资格认证,因此可能需要额外支持

    您认为我的测量结果不准确,因此我的红外成像仪为什么会感应 温度过高?

    2. “水平距离2.54厘米”是什么意思?  这是否意味着 不建议 使用室温?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred

    1. 多种因素会影响读数。 以下是几项:
      • 我建议直接捕获上方的热图像(与主板平行)。 请注意图像倾斜程度如何,而不是直接放置在上方。 将红外摄像头置于更好的位置可能有助于获得读数。
      • 确保校正被测表面发射率的读数。 我怀疑读数也会受到感应器高抛光焊接垫的影响。 低发射率表面将像镜子一样工作。 您的摄像头不会测量温度本身,而是会检测反射的温度。
      • 对于低发射率表面,请贴上黑色绝缘胶带,喷漆,黑色水性触控笔等,以帮助进行测量。
    2. 建议使用环境温度,但环境温度读数会因辐射热量而受到影响。 因此,实际环境温度将等于环境温度加上辐射热量。
      2.54厘米是如何在受到设备/ PCB 辐射热量影响后测量实际环境温度的指南。

    此致,
    亚历杭德罗