This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流-直流转换器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3845, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066165/dc-dc-convertor

“线程”中讨论的其它部件:UC3845LM5180

我想使用回扫拓扑设计隔离直流-直流转换器。

输入电压为18-30V, 输出电压为5V 600mA

因此, 查找 PWM 控制器以获取直流-直流电源。

我已经使用 UC3845设计了 DC-DC
但在低负载条件下效率却没有提高(5%)

现在,我正在寻找一款能在低负载和满载条件下提供更高效率的设备。  

我看到了一个控制占空比和频率的设备,也是根据负载。 TI 系列中是否有任何器件可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可能需要查看 LM5180系列设备。 (LM518081,84)

    请访问 TI 网站以获取设计资源,如计算器工具和 Webench 工具,以帮助您进行设计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您推荐此设备。 但与 UC3845相比,它的缺货和价格也很高。

    你能建议其他设备吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最好的办法是在 TI 网站上搜索满足您所有要求的设备。

    谢谢