Other Parts Discussed in Thread: UC3845, LM5180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
“线程”中讨论的其它部件:UC3845, LM5180我想使用回扫拓扑设计隔离直流-直流转换器。
输入电压为18-30V, 输出电压为5V 600mA
因此, 查找 PWM 控制器以获取直流-直流电源。
我已经使用 UC3845设计了 DC-DC
但在低负载条件下效率却没有提高(5%)
现在,我正在寻找一款能在低负载和满载条件下提供更高效率的设备。
我看到了一个控制占空比和频率的设备,也是根据负载。 TI 系列中是否有任何器件可用。