This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610充电器状态

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066091/bq24610-bq24610-charger-status

部件号:BQ24610

大家好,

我们使用 BQ24610用于 锂电池充电器,规格如下:VIN=28V,6芯,ladapter_limit=4A,Icharge=4A,我们想知道充电器的完整雕像,我们需要使电池和参考电压/电流之间的电压电流复杂化? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我无法理解您的问题。

    但是,要设置充电电压,请遵循第9.3-1节。 电压调节为2.1*(1+R2/R1), 其中 R2从 VFB 连接到电池,R1从 VFB 连接到 GND。

    要设置充电电流调节,请按照第9.3.2节的说明进行操作,并对 V_ISET1进行编程,使 V_ISETE/20/RSR 为所需的充电电流。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    很抱歉,我的描述不清楚,我的问题是如何检查充电器是否已完成,我们比较了电压或电流,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    充电完成后,STAT1将会很高(换言之,开路漏极晶体管将关闭),而 STAT2将会很低 (换言之,开路漏极晶体管将会打开)。 有关如何使用电阻器和 LED 向上拉 STATx 引脚的示例,请参见图20。 请参见表2了解 STAT 针脚定义。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。