Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
大家好,
我们使用 BQ24610用于 锂电池充电器,规格如下:VIN=28V,6芯,ladapter_limit=4A,Icharge=4A,我们想知道充电器的完整雕像,我们需要使电池和参考电压/电流之间的电压电流复杂化? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我无法理解您的问题。
但是,要设置充电电压,请遵循第9.3-1节。 电压调节为2.1*(1+R2/R1), 其中 R2从 VFB 连接到电池,R1从 VFB 连接到 GND。
要设置充电电流调节,请按照第9.3.2节的说明进行操作,并对 V_ISET1进行编程,使 V_ISETE/20/RSR 为所需的充电电流。
谢谢,
迈克·埃曼纽尔
如果回答了您的问题,请单击“已解决”。