This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16301Q2:CSD16301Q2能否支持此激光器,其工作电压仅为1.2V?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD16301Q2, CSD13380F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066172/csd16301q2-can-csd16301q2-support-this-laser-whose-operating-voltage-is-only-1-2v

部件号:CSD16301Q2
“线程”中讨论的其它部件: CSD13380F3

激光的参数如下所示。

我想使用 CSD16302Q2来切换到这台激光器。

有没有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wu Shi,

    感谢您对 TI FET 的关注。 CSD16301Q2适用于您的应用,但根据激光二极管的规格,它可能会因电流而过载,最大120mA。 您是否将 FET 用作低侧负载开关,且电源接地? 或者,它是一个高侧负载开关,源是浮动的? 低侧开关更易于驱动,因为需要将安全门高推以打开 FET。 对于高压侧,必须将安全门驱动在高于电源(排放)电压的位置才能打开 FET。 我们在以下链接中提供了基于 Excel 的负载切换工具。 您可以输入您的要求,并在功率损耗,封装和价格方面比较多达3种不同的 TI FET。 我假设您的输入电压为5V,门驱动电压为3V。 CSD13380F3,12V FemtoFET 看起来可能很适合。 这些是不带塑料包装的小型 LGA 芯片级设备。 这是一种硅芯片,带有用于互连的地。 我们还有许多其他可行的方案。

    https://www.ti.com/tool/LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我将使用 CSD16301Q2作为低侧负载开关,电源接地。

    但是,根据激光的规格,排卸电压应仅为1.2V。

    CSD16301Q2是否支持 Vgs 的电压为1.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSD16301Q2是否支持 VDS 电压为1.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wu Shi,

    CSD16301Q2可以使用 VDS =1.2V 运行。 但是,在测试并指定接通电阻的情况下,最小栅极源电压为 Vgs = 3V。 在此情况下,TI 无法保证 FET 的接通电阻。 此外,最大指定阈值电压 Vgs (th)= 1.55V,大于1.2V。 您需要 Vgs >= 3V 来保证 CSD16301Q2的运行。 CSD13380F3的接通电阻指定为 Vgs = 1.8V,这是我们所有 NFET 设备的最小值。 我们确实有 PFET 器件,其接通电阻额定值低至 VGS =-1.5V。

    此致,

    约翰