This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2745:最大接收器/源电流

Guru**** 2550290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065950/lm2745-max-sink-source-current

部件号:LM2745

您好,

LM2745 HS/FS 上的最大源/汇电流是多少?
我们需要~2A 来切换我们的 FET (~20nC / 10ns)。

此致,

安布罗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    LM2745使用基于电阻 MOSFET 的驱动器输出级。  电阻在数据表中提供:  

    关键 MOSFET 转换期间的主动驱动电流将取决于从栅极驱动电压中减去的 MOSFET 平台电压,而关键转换正时将取决于 MOSFET 栅极漏电荷,而不是 MOSFET 栅极总电荷, 由于栅极总电荷的很大一部分发生在通气前和通气后,在切换节点转换之前,很少电流流经 MOSFET,或者在开关节点转换后,当 FET 上的下降较低时,发生栅极总电荷。

    对于为5V 栅极驱动设计的典型“逻辑电平”MOSFET,平稳电压将为1.5-2V,LM2745将具有1.1-1.5A 的上拉驱动强度和2.5A 的下拉强度。

    如果您需要帮助识别 MOSFET 的栅极转换电荷,如果您可以提供部件号或链接数据表,我可以为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter,

    我可以简单地按如下方式计算驱动电流:

    (Vgatedrive - VPlateau)/雷盖  特?

    尚未选择 MOSFET。

    此致,

    安布罗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安布罗西,

    当 MOSFET 承载高电流并同时桥接大电压时,在 MOSFET 的关键转换时间内,栅极驱动电流约为:

    MOSFET 开启期间:(Vgatedrive - VPlateau)/(Rdriv_pullup + Rext + Rgate)

    在高侧 MOSFET 关闭期间:(VIN/2 + VPlateau)/[(Rdriv_pullddown + Rext + Rgate)](见下文)

    低侧 MOSFET 关闭期间: (VPlateau)/(Rdriv_pullddown + Rext + Rgate)

    ext 是与栅极驱动串联的外部电阻,包括与启动引脚串联的电阻。

    由于高端驱动器在高压侧关闭过程中直接降至接地,当 MOSFET 转换时的初始关闭电流可能会非常高,因为 FET 的源仍非常接近 VIN,但当栅极放电时,栅极至接地电压会下降。  我们可以将平均值近似为 VIN/2 + VPlateau

    您还会注意到,驱动程序不对称,大约有2.7Ω Ω 上拉和0.8Ω Ω 下拉。  原因有多种:

    1)下拉式中使用的 N 通道 MOSFET 具有更高的移动性,因此每单位面积的 RDSon 比 P 通道上拉式更低。

    2) VPlateau 通常低于 Vgatedrive/2,因此在关闭期间,可用的驱动电压通常比打开时要小。

    3)在互补 FET 的开启过程中,当开关节点快速摆动时,MOSFET 的栅极漏电电电电容将驱动电流进入 MOSFET 的栅极,而栅极必须通过下拉释放,以防止 MOSFET 意外的 DV/dt 接通和可能的交叉传导。  为了帮助降低风险,通常建议选择栅极漏电电容低于栅极源电容的 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    感谢您的详细回复!  

    此致,

    安布罗西