This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:TPS55288和 TPS552882

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066563/tps55288-q1-tps55288-and-tps552882

部件号:TPS55288-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TPS552882TPS55288

大家好,团队

客户现在使用 TPS552882进行设计,PCB 已经完成。 但 由于 TPS552882缺货,客户只能购买 TPS55288并将55288添加到552882布局中。

在该主板中使用 TPS552882时,它可能起作用。

但在该主板中使用 TPS55288时,它没有输出。

VIN 为9-36V,输出为12V 4A。 当将552882更改为55288时,客户是否需要改变其他事情以使其具有输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie,

    TPS55288具有 I2C 接口,FB 位应设置为04h 以启用 外部电阻器分频器。